This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3844A:用于并联多个降压级的同步

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3844A, UC3845, UC3844, UC3843, UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162683/uc3844a-syncronization-for-paralleling-multiple-buck-stages

器件型号:UC3844A
主题中讨论的其他器件: UC3845UC3844UC3843UC3842

大家好!

我正在使用  UC3844A 设计两级降压转换器。 两个级相等、并且它们的输出连接在一起。

按照应用手册中的指令、我将一个外部 SYNC 信号应用于两个 UC3844A。

除了一件事外、一切都正常:有时两个 UC3844A 的输出是同相的、其他时间的相位延迟为180度。

这是因为 UC3844和 UC3845有一个内部 T 触发器、用于将最大占空比限制为50%、所以时钟频率被二分频。 在启动时、一个控制 器比另一个控制器启动几微秒、因此无法确定内部触发器处于哪种情况。

这样、就不可能实现可靠的同步。 切换到同一系列的另一个控制器(例如 UC3843)、如果不具有该内部触发器、可能会解决此问题、但具有高达50%的直流电是我想要维持的一个特性。

你有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、E.A.、

    下面是关于 UC3844同步的两个最佳资源。 UC3844的振荡器必须被设定为比外部同步流低(大约低20%)。 因此、如果最大占空比为50%、您可以尝试40%的占空比。 下图来自应用手册 UC3842/3/4/5提供的低成本的第3-62页
    电流模式控制。  

    如果您希望查找最大占空比为50% 的另一个器件、您可以查看我们的 PWM 控制器产品选择页面、并将占空比最大滤波器设置为<50%。

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢你的答复。 我知道这些资源、您所强调的是显而易见的、因为如果 UC38XX 振荡器具有更高的同步脉冲频率、则输出占空比将是错误的。

    我想解释的问题是两个降压级的完美同步、这两个降压级由 UC3844A 控制、它们在振荡器输入之后有一个额外的切换触发器、以实现50%的最大占空比:

    具有此类触发器意味着、如果上电后的 UC3844A 在另一个(几微秒!)之前启动、则这种触发器的条件可能会在两个级之间有所不同、 结果是当第一级的 UC3844的输出为高电平时、另一级为低电平、且相反、即使它们完全同步。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e.a、

    您看到的可能是内部 FF 的错误行为、而不一定是内部 FF 的存在? 由于两个控制器都接收到相同的同步信号、因此未确定哪一个控制器将首先启动、但当两个控制器接收到相同的同步脉冲并以稳定状态运行时、您不应该看到如您所描述的180度相移-您能否共享一些波形来帮助澄清? 听起来好像一个可以同步、而另一个可以自由运行一段时间?

    您是否尝试改变同步脉冲的振幅/脉冲宽度? 每个 PWM 上的 RT/CT 值应该是 RT=0.1%和 CT=NPO 类型、并且具有足够高的额定电压、并且具有较低的% tol。 此外,在保持相同 RT*CT 产品的同时,可能尝试使用更大的 CT、更小的 RT -这将会向 PWM 锁存器/T FF 提供更慢的斜坡放电、更宽的复位脉冲,这会影响可实现的最小占空比...在软启动期间很重要。

    您如何实现软启动? 您是否实现了软启动? 这也会影响2个同步转换器之间的启动行为。

    希望这有助于并感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    谢谢你。 在我的配置中、通过一条公共使能线路下拉 COMP 输入、两个级在启动时都被禁用。 然后、通过时间常数为1us 的 RC 网络禁用下拉。

    我已经尝试过您的建议:改变 RT/CT 值、同步脉冲的振幅/脉冲、软启动。 但结果始终相同:有时一切正常、有时相位延迟为180°。 这是一个由上电引起的条件、因为当输出同相时、即使在几十个启用/禁用条件之后、也会一直保持在这个条件下。

    如果输出具有180°相位延迟、情况也是如此:校正该延迟的唯一方法是断电、然后为所有电路板加电。

    以下记录了在两个级都从上电模式中启用时发生的情况:

    您可以看到两个 RT/CT 信号、然后是单独运行、最后是同步脉冲。 输出具有180°的相位延迟。

    此处提供更多详细信息:

    我还尝试了以下配置:

    具有不同占空比(即使是50%!) 结果是相同的。 有时输出是同相的、有时是延迟的。 在我看来、原因是 存在 T 触发器、这会将输入频率除以2 (以实现最大50%占空比)、并影响其输出的不确定性。 尽管数据表中显示了图像、但我认为配置与此类似:

    无法复位触发器输出、只 能复位 CLK 输入。 由于某种原因、两个级之间的 Q 状态在上电后会有所不同。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e.a、

    您的某些斜坡峰值缺少同步脉冲、有些斜坡峰值显示的是幅度同步脉冲是否减小? 如果这被应用于 UC3844 (无内部 FF)。 我怀疑您会看到相同的结果吗? 您是否尝试将 UC3844替换为 UC3842以验证您所说的内容是否正确? 您能否尝试显示具有电压和时间刻度的波形?

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    我向您展示的只是在开发过程中完成的记录、同步信号仍有待改进、但相信我、这不是问题。

    在中、SYNC 信号在 UC3844s 振荡器之后开始。

    但即使提供一个具有0-5V 振幅的方波作为同步信号、问题仍然存在。

    请记住、内部触发器将同步频率除以2。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E.A.

    与您的应用类似的声音将需要 UC3844而不是 UC3842。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、  

    我正在使用 UC3844、但我知道您要去哪里。

    那么、您确认我说的是什么? 无法同步两个 UC3844? 为什么在任何数据表或应用手册中都没有报告这方面的内容?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、拼写错误-我打算使用 UC3842。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道,我也确认了我的意见。 UC3844s 不可同步。

    我真的希望 TI 更新数据表和应用手册、这样设计人员就不会浪费时间。

    谢谢你