请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ21040 你(们)好
对于异常充电电流、请描述如下:
1、VBUS = 5V、VBAT = 3.13V、充电电流为615mA、恒定电流级中的充电电流未达到设计值800mA。
2、VBUS = 5V、VBAT = 4V、充电电流开始下降、此时不会进入恒压级。
VBUS = 5.3V、VBAT = 4V、充电电流恢复至800mA、VBUS 输入电压维持最大充电电流的要求是什么?
1、VBUS = 5V、VBAT = 3.13V、充电电流为615mA、恒定电流级中的充电电流未达到设计值800mA。
2、VBUS = 5V、VBAT = 4V、充电电流开始下降、此时不会进入恒压级。
VBUS = 5.3V、VBAT = 4V、充电电流恢复至800mA、VBUS 输入电压维持最大充电电流的要求是什么?