This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:BQ21040充电电流降

Guru**** 2430800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899846/bq21040-bq21040-charge-current-drop

器件型号:BQ21040

你(们)好

对于异常充电电流、请描述如下:

1、VBUS = 5V、VBAT = 3.13V、充电电流为615mA、恒定电流级中的充电电流未达到设计值800mA。

2、VBUS = 5V、VBAT = 4V、充电电流开始下降、此时不会进入恒压级。

VBUS = 5.3V、VBAT = 4V、充电电流恢复至800mA、VBUS 输入电压维持最大充电电流的要求是什么?
电压和电流测试数据如下:

VBUS (V)

VBAT (v)

Ibat (D2002在位)-μ A

Ibat (去掉D2002)-μ A

5.

3.13.

615

537

5.

3.23.

671.

565

5.

3.33.

735)

600

5.

3.43.

808

639.

5.

3.54.

808

685)

5.

3.65

808

741

5.

3.74.

790

803.

5.

3.83

732

808

5.

3.96.

674

807

5.

4.03

600

781.

5.

4.16.

539.

723

5.

4.2.

471.

434

原理图如下所示:
谢谢
星号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    在 VBAT 较低时、充电器内的压降最高、因此由于达到热调节、充电可能不会达到800mA。 在 VBAT 较高时 、可能会将 VIN 限制为 VBAT 压降、这可能会导致电流下降。 当电池电压升高时、充电器需要足够的余量以实现最佳性能。 充电电流为500mA 时、充电器的典型压降电压为325mV。 800mA 时的压降将需要比这更高。

      在这些测试期间、BQ21040 VIN 引脚电压是多少? 我怀疑它低于5V、因为输入路径中有二极管。  

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、