This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S-Q1:自举电源

Guru**** 2535710 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901221/iso5852s-q1-boot-strap-power-supply

器件型号:ISO5852S-Q1

您好!  

是否可以为 ISO5852S-Q1使用自举电源? 这样我就只需要三个电源即可运行逆变器?

有没有与之相同的具体缺点??

此致

曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    感谢您的提问。

    实际上、对于逆变器设计、您甚至可以通过单个隔离式电源提供低侧驱动器、并在高侧使用自举。

    与变压器解决方案相比、自举电源的优势是降低了成本和复杂性。

    主要缺点是它不能支持 MOSFET 在100%的时间内保持导通、因为自举电容器在每个关断周期内都会补充。 如果关断周期变得越来越小、自举电容器电荷将无法完全补充。 在这种情况下、应使用单独的高侧电源。

    如果您希望使用齐纳二极管在高侧具有负偏置、则拓扑不同于为高侧使用单独电源的拓扑、并且具有限制。

    此外、还必须注意正确选择自举电容器和限流电阻器。 以下报告是有关自举电路设计的出色参考。

    高侧的备选隔离式电源包括推挽式、隔离型反激式等 使用磁解决方案的优势在于、除了允许栅极驱动器控制的高占空比外、还可以通过变压器生成多个电源轨、以便直接生成负偏置电源。

    我们还提供了使用隔离型反激式转换器和 SN650x 推挽式转换器来生成隔离式(高侧)电源的参考设计。 与上述隔离型反激式相比、此选项的尺寸更小。

    如果您的问题已得到解答、请单击绿色按钮让我知道。 否则、请告诉我您是否还有任何其他问题。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    感谢详细的解释。  

    如果我们对隔离式顶部和底部栅极驱动器使用单电源、是否存在任何隔离限制?

    此致

    曼诺伊雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    从驱动程序本身的角度来看、不应有任何问题。 只要所用的电源策略能够为所有栅极驱动器供电、它本身也应该被设计成满足所需的隔离要求、例如变压器选择或相似的隔离。

    如果您的问题得到了解答、请单击绿色按钮告知我。 否则、请告诉我您的其他问题。

    最好

    Dimitri