This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492:将此芯片用作降压转换器(降压)

Guru**** 2636785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3492HC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900430/lm3492-use-this-chip-as-buck-step-down

器件型号:LM3492

您好!

我想在我的设计中使用 LED 驱动器 LM3492HC 两个 LED 灯串。

该规格说明它是升压、但我想将其用作降压

示例:48V 输入、35V 输出驱动200mA。

我询问了客户支持、但他们建议将我的问题发布在该论坛中。

期待获得一些建议。

谢谢。

此致、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这是一个内部 MOSFET 上拉至接地的升压转换器。  没有简单的方法可以将其用作降压转换器。

    您是否驱动两个 LED 灯串?  如果是、您的输出的工作条件是什么?

    您计划将其用于什么用途?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的反馈、感谢您的反馈。

    是的、我计划驱动两个 LED 灯串。 每个灯串包含28个 LED、每个灯串的电压等于36V。

    我们计划在光治疗应用中使用此方法

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您可以查看使用两个 TPS92515AHV LED 驱动器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、