Other Parts Discussed in Thread: LM3492HC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3492 您好!
我想在我的设计中使用 LED 驱动器 LM3492HC 两个 LED 灯串。
该规格说明它是升压、但我想将其用作降压
示例:48V 输入、35V 输出驱动200mA。
我询问了客户支持、但他们建议将我的问题发布在该论坛中。
期待获得一些建议。
谢谢。
此致、
Ryan