This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:LM5119

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874736/lm5119-lm5119

器件型号:LM5119
主题中讨论的其他器件:UCC29002

你(们)好

我有一位客户有兴趣并联多达8个由4个 LM5119控制器控制的功率级、这些控制器在功率级之间具有相等的电流共享。 目前正在考虑使用 UCC29002负载共享控制器的选项、但它可能没有足够快的瞬态响应。

我有以下问题

我是否可以使用外部误差放大器(具有补偿网络)并将 LM5119器件中的误差放大器配置为单位增益电压跟随器? 外部误差放大器的输出(电流需求信号)将连接到 LM5119误差放大器的 EA+输入端。 然后、每个 LM5119将使用相同的误差信号、因此输出电流应合理相等。

相关问题:UCC5119单位增益中的误差放大器是否稳定?

我能否将其中一个 LM5119器件中的放大器用作误差放大器(具有补偿网络)并将所有其他 LM5119误差放大器配置为单位增益电压跟随器。 然后、误差放大器的输出将馈送到电压跟随器的 EA+输入端。

谢谢

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、  

    以下两种方法都起作用。 我更喜欢使用方法2、因为无需外部放大器。

    使用外部误差信号放大器。 外部误差信号放大器的输出连接到所有 LM5119的 COMP 引脚。  

    2.使用一个 LM5119 (主 IC)的内部误差放大器。

    我将通过电子邮件向您发送一个四相(两个 LM5119)参考设计。  

    谢谢

    钱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好钱

    谢谢、这正是我想要知道的。

    此致

    Colin