Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, LM5119
主题中讨论的其他器件:UCC29002、
你(们)好
我有一位客户有兴趣并联多达8个由4个 LM5119控制器控制的功率级、这些控制器在功率级之间具有相等的电流共享。 目前正在考虑使用 UCC29002负载共享控制器的选项、但它可能没有足够快的瞬态响应。
我有以下问题
我是否可以使用外部误差放大器(具有补偿网络)并将 LM5119器件中的误差放大器配置为单位增益电压跟随器? 外部误差放大器的输出(电流需求信号)将连接到 LM5119误差放大器的 EA+输入端。 然后、每个 LM5119将使用相同的误差信号、因此输出电流应合理相等。
相关问题:UCC5119单位增益中的误差放大器是否稳定?
我能否将其中一个 LM5119器件中的放大器用作误差放大器(具有补偿网络)并将所有其他 LM5119误差放大器配置为单位增益电压跟随器。 然后、误差放大器的输出将馈送到电压跟随器的 EA+输入端。
谢谢
Colin