我的客户询问了一个与 IEC61000-4-5相关的问题。
让我确认与问题相关的问题。
TPS2660x 本身在浪涌期间具有负载保护功能(IEC61000-4-5)。 我的理解是否正确?
该器 件的数据表提到 TPS2660x 本身符合 IEC61000-4-5要求、但以下主题提到该器件同时符合 IEC61000-4-4和 IEC 61000-4-5要求。
e2e.ti.com/.../870385
TPS2660x 还 能够满足 IEC61000-4-4? 如果是、是否有任何文档中介绍过它?
此致、Taki