This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:IEC61000-4-4和 IEC 61000-4-5

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881704/tps2660-iec61000-4-4-and-iec-61000-4-5

器件型号:TPS2660

我的客户询问了一个与 IEC61000-4-5相关的问题。
让我确认与问题相关的问题。
TPS2660x 本身在浪涌期间具有负载保护功能(IEC61000-4-5)。  我的理解是否正确?

该器    件的数据表提到 TPS2660x 本身符合 IEC61000-4-5要求、但以下主题提到该器件同时符合 IEC61000-4-4和 IEC 61000-4-5要求。    
  e2e.ti.com/.../870385
TPS2660x 还 能够满足 IEC61000-4-4?  如果是、是否有任何文档中介绍过它?

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taki

    TPS2660x 负载保护功能将在浪涌事件期间激活。 在浪涌事件期间、器件将检测 以下情况并关闭 FET

    短路事件(由于浪涌事件期间电流尖峰过大)

    2.过压切断或输出电压钳位(基于器件型号)

    IEC61000-4-4定义了 EFT 抗扰度测试。 这些瞬态脉冲中的大部分持续时间较短、TPS2660输入引脚上的输入去耦电容器应有助于吸收这些脉冲。

    您可以在以下应用手册中找到有关这些系统级测试的其他信息。

    http://www.ti.com/lit/an/slva833c/slva833c.pdf

    如果您需要任何其他详细信息、请告诉我。

    谢谢、此致

    Abhijeet