This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630242:TPS630242设计未达到3.3V 输出

Guru**** 2814105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS630242, TPS63024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870238/tps630242-tps630242-design-not-getting-up-to-3-3v-output

器件型号:TPS630242
主题中讨论的其他器件: TPS63024

大家好、

我有一个相当简单的 TPS630242设计、但输出电压不会达到3.3V。 该设计在制造前已在 WEBENCH 中进行构建和测试。 然而、在测试装配设计时、在未连接负载和5V 输入的情况下、输出仅达到0.06V、消耗~0.25A。 当输入电压降低时、输出电压也会降低、电流消耗也会增加。 原理图的副本如下所示。

由于该组件是 BGA、因此调试起来相当困难。 我已经检查了组件方向、并已在 PCB 上正确组装。 有人有什么想法吗? 感谢您的任何建议。 我还可以提供布局的屏幕截图。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    到目前为止、原理图看起来还可以。

    您是否开始进入负载?

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    我尝试从一个负载开始、从无负载开始。 两个都提供相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    只是希望确保您不会开始出现短路或某种过载情况。

    另请发布您的布局。

    这是您尝试使用的唯一器件/ PCB 吗? 您是否可以选择尝试另一台设备?

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    我制造了5块多氯联苯,所有5块都存在同样的问题。

    下面是布局的屏幕截图。 B1、B2、B3和 D1、D2、D3的焊盘中有6mil 过孔。 如果您更容易的话、我可以提供光绘文件。 我只是不愿意将完整的 Gerber 文件公开发布。

    再次感谢您的帮助!

    e2e.ti.com/.../Layout-Screenshots.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    好的、愚蠢的问题。 器件的方向是否正确?

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    是的。 我已确认器件的方向正确。 我可以想到的唯一其他可能原因是 BGA 的组装问题。

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    您手头是否有未组装的 PCB、可使用它检查器件的所有布线?

    如果不是、我建议将一个装置焊开、并检查所有焊球垫是否正确连接和短路。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    我移除了开关稳压器、并从焊盘中取出了欧姆电阻。 所有连接均符合预期、无短路。

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    还可以,到目前为止还不错

    您能否验证您使用的是 TPS630242、而不是 TPS63024?

    您还可以测量 L1和 L2上的信号吗?

    谢谢、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    我已检查了汇编器发送的备用组件、并可以确认该部件是 TPS630242YFFT。

    这里是 L1和 L2上的示波器捕获。 L2似乎没有信号。

    e2e.ti.com/.../L1-Measurements.tif

    e2e.ti.com/.../L2-Measurements.tif

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您提供示波器图。 器件正在切换并处于降压模式、因此您仅在 L2处看到 VOUT。

    但 L1不正确。 您将探头的 GND 连接在何处?

    如何接地?

    您能否在尽可能靠近器件的位置测量 VIN。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    我的探头的 GND 连接到整个板的公共接地柱。 电路板没有单独的接地(信号接地、电源接地等)。 该电路板有6层、顶层和底层有一个接地泛光灯。 该电路板在第2层和第5层上还具有专用接地层。

    我在靠近器件的位置(C39处)测量了 VIN、并且获得了~4.0V、这与我的直流电源读数相匹配。

    e2e.ti.com/.../Vin-Measurement.tif

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢示波器图。

    在 C1的测量中、它显示3.7和4.5V、这不是稳定的4V 电源。

    您能否以更好的垂直和水平分辨率(即1V/div 和10us)重新进行测量? 甚至可以在电平为3.9V 的下降沿设置触发器、看看是否会出现骤降。

    谢谢、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    您认为是正确的。 我的电路被设计成可以将开关稳压器跳进或跳出电路。

    当向电路施加4V 电压且3.3V 开关稳压器的输入端未加电时、电源非常稳定。 当触发器被设定为3.9V 时、我没有得到任何边沿触发器。

    但是、当向电路施加4V 电压并向3.3V 开关稳压器的输入施加电源时、电源将变得不稳定。 当触发器设置为3.9V 时、我会不断获取边沿触发器。

    e2e.ti.com/.../6330.Supply-with-Switcher-Powered.tif

    e2e.ti.com/.../1588.Supply-without-Switcher-Powered.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的测量。

    您能否结合输入电流来重新测量 L1 (输入电缆上的电流探头正常、在 L1开关脉冲的上升沿触发)、但时基最大应为1us、最大为2V/div、这样我们就可以看到开关脉冲。

    另一个问题是、您说您对电路板进行了欧姆级测试。 您是否在未焊接器件的情况下测量 L2到 GND?

    BTW、您的电源中是否有激活的电流限制/钳位?

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    这里是 L1与输入电流的组合捕获。

    e2e.ti.com/.../L1-with-Current.tif

    电源上有电流限制、但未达到电流限制。

    不过、我相信您已经解决了这个问题。 我在没有焊接开关的情况下对电路板进行了欧姆级焊接、一切都符合预期。 但是、当我用组装了开关的电路板进行欧姆电阻测试时、我看到 L2和 GND 之间存在短路。 我假设这是由于电路板制造商的组装问题造成的。

    感谢您的帮助!

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    是的! 我在实验室中尝试重现您的场景、但我看不到类似的行为、即我将 L2或 L1短接至 GND。 但是、我认为这不是一个硬短路、仍然是一个阻力。 L1变为负值表示 L2连接到 GND。

    很高兴我们发现了您的问题! 希望您的制造商能解决这个问题!

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有帮助、Moritz!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您很受欢迎!