Other Parts Discussed in Thread: TPS630242, TPS63024
主题中讨论的其他器件: TPS63024
大家好、
我有一个相当简单的 TPS630242设计、但输出电压不会达到3.3V。 该设计在制造前已在 WEBENCH 中进行构建和测试。 然而、在测试装配设计时、在未连接负载和5V 输入的情况下、输出仅达到0.06V、消耗~0.25A。 当输入电压降低时、输出电压也会降低、电流消耗也会增加。 原理图的副本如下所示。
由于该组件是 BGA、因此调试起来相当困难。 我已经检查了组件方向、并已在 PCB 上正确组装。 有人有什么想法吗? 感谢您的任何建议。 我还可以提供布局的屏幕截图。
谢谢!