This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:SPICE 模型问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431-Q1, TL431, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892405/tl431-spice-model-issues

器件型号:TL431
Thread 中讨论的其他器件:TINA-TI

我目前使用 TL431-Q1作为2.495V 基准。 我访问 http://www.ti.com/product/TL431/toolssoftware 并下载了 PSPICE 模型"TL431系列未加密 PSpice 瞬态和交流模型(修订版 B)"我在 LTSpice 中创建了一个简单的测试台、即使该模型有效、LTSPICE 也会报告大括号和浮动节点的许多问题。 即使模型有效、是否有人可以查看文件并确定浮动节点是否正常或模式是否中断?

 

我在尝试附加文件时遇到错误。 因此未附加任何内容。

下面是按行号列出的问题...

第61行:E_E23 2 N16955404 value {{I(V_V16)*15.6}},有两组花括号。 通过用括号替换内括号来解决此问题。

第68行:E_E24 4 N16955473 value {{I (V_V17)*10},与上述问题相同

第80行:E_E25 3 N16955532值{I (V_V18)*100},与上述问题相同

第67行:X_H8  7 N169559021 IKA 6 TL431_H8、节点"IKA"悬空。

第82行:V_V19 N16985445 0 0V 直流、节点"N156985445"悬空。

 

LTSPICE 日志文件

电路:* Y:\LTSpice\TL431\TL431-sine.asc

在"b§e_E23 2 n16955404 v={i (v_v16)*15.6}"中使用花括号有问题
   错误:在:"[i](v_v16)*15.6"中未定义符号
在"b§e_E24 4 n16955473 v={i (v_v17)*10}"中使用花括号有问题
   错误:在:"[i](v_v17)*10"中未定义符号
在"b§e_E25 3 n16955532 v={i (v_v18)*100}"中使用花括号有问题
   错误:在:"[i](v_v18)*100"中未定义符号
警告:节点 U1:IKA 的连接少于两个。  此节点由 H:U1:_H8:_H8使用。
警告:节点 U1:N16985445的连接少于两个。  该节点由 V:U1:_V19使用。
针对.op 点的直接牛顿迭代成功。
忽略空引脚电流:Ix (U1:11)
忽略空引脚电流:Ix (U1:11)
将 Tseed 更改为2.92969e-10

日期:2020年3月27日星期五09:56:47
总经历时间:1.683秒。

tnom = 27
温度= 27
方法=修改的陷阱
TOTITER = 2869
tranitre = 2862
互点= 1254
接受= 1178
拒绝= 75
矩阵大小= 36
填充= 17
解算器=正常
矩阵比较器1:1.66KB 对象代码大小 0.3/0.2/[0.1]
矩阵比较器2:2.43KB 对象代码大小 0.2/0.3/[0.2]

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请参阅随附的型号。

    谢谢、

    Jarede2e.ti.com/.../TL431.lib

    e2e.ti.com/.../TL431mod.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TL431_2D00_sine.net

    e2e.ti.com/.../TL431_2D00_sine.asce2e.ti.com/.../4682.TL431_2D00_sine.log

    +一些其他文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我们无法在非 TINA-TI SPICE 仿真器上调试 SPICE。 我将与该 SPICE 仿真器制造商联系、以获取有关该仿真器中的语法工作的支持。

    我们确实提供了此常见问题解答、可帮助您解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、那么您是否在 PSpice 中验证 PSpice 模型正确? 您网站上提供的模型不适用于 TINA。

    此外、模型文件具有浮动节点、这似乎是缺陷、并不特定于使用的仿真器? 您能否对上面指出的浮点进行评论?

    谢谢你

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    该模型在 pspice 中进行了验证、位于库文件的注释部分。 请参阅下面的小节、其中显示了此模型使用的 pspice 版本。 如果您遇到此型号的问题、请尝试使用常规 TL431型号、因为其功能相同。

    (小部分
    *
    **发布者:德州仪器(TI)公司模拟 eLab 设计中心
    *部件:TL431
    *日期:2017年2月29日
    *型号类型:瞬态和交流  
    *仿真器:PSpice  
    *仿真器版本:16.0.P001
    *数据表:SLVS543J - 2004年8月- 2005年12月修订
    *
    (小部分
    *