This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810-Q1:QOD 下降时间计算

Guru**** 2625255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881334/tps22810-q1-calculation-of-qod-fall-time

器件型号:TPS22810-Q1

您好、TI 团队

如何计算数据表中的表1?
输入电压:5V
内部电阻为79m Ω。
CL:100uF
它应该为50000μs μs Ω 的0V、但是当计算出它将在几 μ s 内为0V。
是否可以使用 Excel 附加公式和图形?
 
此致、
高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    我相信我知道这里的混乱是什么:) 放电时间的计算公式如下:

    VCAP = VIN x e^(-t/RQOD x CL)

    除 RQOD 值外、您的所有数字看起来都正确。 在5V 时、典型值为250Ω μ F、这将使输出电容的放电速度比您使用的79mΩ μ F 慢得多。 79mΩ Ω 值用于主导通 FET 上的电阻、而不是 QOD 引脚上的 QOD 下拉电阻。

    使用250Ω、公式变为:

    0.5V = 4.5V * e^(-t/(250Ω* 100uF))

    求解 t 等于55000us、与数据表应用部分中显示的值相距约5000us。 进一步研究、我看到电气特性页面中的 RQOD 部分和图6 (图)中的 RQOD 值不完全匹配。

    如果我使用图6 (~228Ω)中的 RQOD 值、那么我会得到50000us 的放电、如应用部分所示、这就是表的生成方式。 我将研究此差异、但对于您的计算、我将使用上面的公式和图6中显示的 RQOD 值。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alek-San

    感谢您的快速响应。

    我把它误认为是内部开关的导通电阻。

    您的解释非常详尽。

    我知道。

      

    此致、

    高志林