请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 我已经为6节电池设计了电路、我将使用电阻分压器测试 EVM 模块中提到的电路板。 IC 处于休眠模式、当我将电压抽头连接到电路板后、电池电压检测指示灯 LED 会亮起一段时间、这不是应该发生的情况。
1) 1)我还观察到较低电阻器上的电压大幅下降、较高电阻器上的电压持续上升。
2) 2)当我检查 VC0和 VC1引脚上的阻抗时、阻抗非常低。 这是否意味着 bq77915已损坏?
您能解释一下可能出了什么问题吗?
我以前遇到过休眠模式问题,并按照建议进行了更改。 下面提到的是供您参考的链接。