This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电压读数存在问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874712/bq77915-issue-with-voltage-readings

器件型号:BQ77915

我已经为6节电池设计了电路、我将使用电阻分压器测试 EVM 模块中提到的电路板。 IC 处于休眠模式、当我将电压抽头连接到电路板后、电池电压检测指示灯 LED 会亮起一段时间、这不是应该发生的情况。

1) 1)我还观察到较低电阻器上的电压大幅下降、较高电阻器上的电压持续上升。

2) 2)当我检查 VC0和 VC1引脚上的阻抗时、阻抗非常低。 这是否意味着 bq77915已损坏?

您能解释一下可能出了什么问题吗?

我以前遇到过休眠模式问题,并按照建议进行了更改。 下面提到的是供您参考的链接。

e2e.ti.com/.../838446

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    这听起来像是平衡或电路板短路或损坏。 如果部件在启用平衡的情况下处于唤醒状态、并部分连接、并且符合平衡标准、则可以想象、它可以在检测到其他断开连接的欠压电池的故障之前保持平衡。

    2.这听起来像是损坏。  检查电路板上是否存在一些污染、这可能会将引脚短接在一起、但通常引脚应具有与其他电池输入引脚对类似的高阻抗。 在相反的极性中、您将看到内部平衡 FET 的体二极管。  很难知道可能发生了什么错误。  电阻分压器会拆分电池之间的电压、但如果电源电压意外接触到较低的输入节点、则可能会发生过压和损坏、或者如果通电的导线瞬间落在电路板上、则可能会撞到节点。