This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:如何读取0x3E的block里的内容 Ω

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27Z561, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900858/bq27z561-r1-0x3e-block

器件型号:BQ27Z561-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ27Z561EV2400

现在、当读取0x3E 的块内容、例如0x0006时、读出的值为43 12、这与官方网站提供的10 12不一致。 此外、当读取块数据时、IIC 的时钟频率不能超过10kHz、并且如果数据超过10kHz、则将会无序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、我假设您有 EV2400和 bqStudio。  BQ27z561是一款基于 IT 的监测计。 某些操作(例如编程化学 ID)必须由 bqStudio 完成。  
    我建议您先使用 chem_ID 命令检查化学 ID。
    例如 、我的 bq27561 EVM 上的化学 ID 为0x2361。
    如果我在 Advanced Comm I2C 选项卡中发出 MAC 命令0x0006、我可以回读相同的化学 ID。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我写入0x60和0x61、0x61可以正确写入和读取、但0x60与正在读取的数据不一致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我没有 bqStudio、是否有一些数据我只能通过此软件进行读取和写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述 、某些操作只能使用 bqStudio 完成。  如果您没有 bqStudio、则永远无法完全完成所有必要的配置、器件将无法正常运行。

     

    如果您只想测试 MAC 命令、任何 i2c 主机都应该可以工作。  我建议您使用 EV2400并使用 bqStudio 检查 MAC 命令、然后在主机中按照相同的顺序执行操作。

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测试 MAC 命令时、我在进行此操作时无法写入

    • 我无法写入下面红色框中的块之类的数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在尝试做什么?  更新数据闪存中的参数?  我需要知道所有的设计。  

    Andy