请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23881EVM-008 主题中讨论的其他器件:TPS23881
降级器、
我想知道这些函数的用途是什么? 尤其是较低器件的功能、因为大多数功能都未在802.3bt 规范中定义、Autoclass 除外。
我想知道这些 GUI 工具是否有用户手册、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
降级器、
我想知道这些函数的用途是什么? 尤其是较低器件的功能、因为大多数功能都未在802.3bt 规范中定义、Autoclass 除外。
我想知道这些 GUI 工具是否有用户手册、谢谢。
您好 Steven、
《TPS23881EVM 用户指南》提供了有关如何使用 GUI 的说明。 如果您想了解有关端口配置的详细信息、最好阅读 TPS23881数据表中的寄存器说明。
OSS:15h
2P PCUT:1eh ~ 21h
4P PCUT:2Ah~2Bh
直流断开:13h
2x 折返:40h
备用折返:55h
自动 Autoclass 调整:50h
NLM/NCT:2Dh
谢谢、
一分钱