This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881EVM-008:TPs2388x GUI 的详细功能。

Guru**** 2593870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881318/tps23881evm-008-detail-functionality-of-tps2388x-gui

器件型号:TPS23881EVM-008
主题中讨论的其他器件:TPS23881

降级器、

我想知道这些函数的用途是什么? 尤其是较低器件的功能、因为大多数功能都未在802.3bt 规范中定义、Autoclass 除外。

我想知道这些 GUI 工具是否有用户手册、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    《TPS23881EVM 用户指南》提供了有关如何使用 GUI 的说明。 如果您想了解有关端口配置的详细信息、最好阅读 TPS23881数据表中的寄存器说明。

    OSS:15h

    2P PCUT:1eh ~ 21h

    4P PCUT:2Ah~2Bh

    直流断开:13h

    2x 折返:40h

    备用折返:55h

    自动 Autoclass 调整:50h

    NLM/NCT:2Dh

    谢谢、

    一分钱