Other Parts Discussed in Thread: TPS40090
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我正在尝试了解 TPS40090稳态仿真的直流电流感应。 根据在选择 RDCR 和 CDCR 时所使用的读数材料、RC 时间常数等于电感与电感串联电阻之比、CDCR 两端的电压将与电感电流(IL)成正比
接下来、我将使用 TINA TPS40090稳态仿真文件进一步了解此概念(如下所示)。 但当我在 Vlpf 下进行探测时、C45上的电压大约为1.56V (请参阅下面的波形)。 它是否 假定为43.8mV、以便为每个相位获得25A 电流(使用 Vdcr=ILOAD X RL 的公式)? 附加的是仿真文件。 我正在运行从0到5ms 的瞬态。 谢谢