This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40090:DCR 电流感应的 RC 网络

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901356/webench-tools-tps40090-rc-network-of-dcr-current-sensing

器件型号:TPS40090

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在尝试了解 TPS40090稳态仿真的直流电流感应。 根据在选择 RDCR 和 CDCR 时所使用的读数材料、RC 时间常数等于电感与电感串联电阻之比、CDCR 两端的电压将与电感电流(IL)成正比

接下来、我将使用 TINA TPS40090稳态仿真文件进一步了解此概念(如下所示)。 但当我在 Vlpf 下进行探测时、C45上的电压大约为1.56V (请参阅下面的波形)。 它是否 假定为43.8mV、以便为每个相位获得25A 电流(使用 Vdcr=ILOAD X RL 的公式)? 附加的是仿真文件。 我正在运行从0到5ms 的瞬态。 谢谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar:  

    您是测量接地的 Vlpf 还是测量输出电压的 Vlpf?

    C45上的电压是 Vlpf 和 Vout 之间的电压。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的回答

    我正在使用"反向箭头"探针来测量 c45上的电压? 通过使用该探针、它将参考接地而不是 Vout。 我是对的吗? 如何测量 c45的电压并希望它改为参考 Vout? 我无法使用电压表、因为它只适用于直流分析、而不适用于瞬态分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar:  

    TINA 模型没有差分探针来测量 C45两端的电压。

    C45上的电压为 Vlpf 减去 Vout。

    Vout 是直流电压。 因此您可以看到,在切换期间,Vlpf-Vout 等于 RDS*I。  

    谢谢