This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:需要进行电流校准和温度放大器;也需要电压

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76930EVM, BQ76940, BQSTUDIO, BQ78350-R1, EV2400, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897529/bq76930-current-calibration-needed-and-temperature-voltage-too

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQSTUDIOBQ78350-R1EV2400BQ78350

尊敬的所有人:

我已经构建了基于 Bq76930的20S BMS,但现在问题是校准,有人能不能帮助 了解如何进行校准?

我的负载电流最大值为60A、@ 10A 实际测量电流为某种时间8A 或12A、其中@ 60A 为65或55A。

我的意思是说、从测量值到实际值的电流变化是非线性的。

请求一些帮助解决该问题。

同样、AM 面临温度校准和电芯电压校准问题、请共享校准逻辑。

此外、如果我的负载电流在连续运行4小时后偏离了5-6A、并且我在 BMS 中使用了 MOSFET 作为开关、我还想与大家分享这一点。 实际上、它应该在 OUT 运行过程中保持稳定、但它会随着时间的推移而不断变化、并且可能与实际温度差5-6A、此时谁无法理解为什么呢?

请提供评论或帮助以解决该问题。

我的项目中有用于外部通信的 CAN。

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    库仑计数器通常通过中间值(大约为0)具有非常高的线性度、并且可能在接近满量程时滚降。  请注意、CCRANGE 小于 CCFSR。

    如果您看到电流的非线性度随电流或时间的变化而迅速变化、请查找感应电阻器的温度系数、感应电阻器的焊料或感应电阻器连接处电路板上的布线。  随着组件和互连加热器的电压和视在电流变化。  例如、BQ76930EVM 具有温度系数较大的感应电阻器。  可以使用4端子感应电阻器来感应电阻器上的电压、从而避免互连发热、但成本更高。  还应考虑您使用的感应电阻器值、需要使用一个小型感应电阻器来保持 BMS 内部的功耗、但它可提供粗略的分辨率、并且电阻的微小变化可能表示大电流。

    BQ76930电流校准通常为2级、首先消除0电流的偏移、其次应用合理的可识别电流来校准增益。 这可在大部分范围内提供最佳精度。  这对于在各种电流条件下工作且偶尔出现峰值的系统而言可能是很好的。  如果您在满量程或接近满量程时校准、增益将准确、但在大多数有用范围内、误差可能比其他方法大。  这对于在电池组耗尽之前以最大(峰值)电流启动和运行的系统而言可能是很好的。 选择最适合您系统使用的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    我的感应电阻器的温度系数为75ppm/度、TIDA 01093的 TCR 为75ppm/度。

    这意味着、与 TIDA 使用的 TCR 相比、我们具有更好的 TCR、在这种情况下、电流变化应该更小。

    但事实并非如此。

    那么、请建议电流漂移的原因还有哪些?

    其次、关于电流校准无法理解您所说的话、请尽可能分享一些甲氧烷算法、或者提供一些链接以更好地了解该算法。

    我还想知道、我是否可以从 BMS 板上移除控制器、只保留 Bq76940芯片、但每次我更改某些配置时如何进行配置? TI 是否提供他们的任何应用程序进行配置?

    此外,我假设 Bqstudio 是他们的,但它与 Gauge 芯片一起使用,而我目前的设计中没有这种芯片。

    因此建议适当的应用。

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的分流电阻器器件型号:- WSLP3921、WSLP5931 (75ppm/c)。

    TIDA 分流器件型号:- WSR21L000FEA (TCR-750ppm/c)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    听起来您的电阻器应该能够工作、请检查您所使用的特定器件的额定值。  如果您使用的是1m Ω、则电流为60A 时的功率为3.6W。  看到您在电阻器上获得的温度上升。

    测量电阻器两端的电压、并使用电流测量 BQ76930的 SRP/SRN 引脚处的电压、了解电流如何变化。

    我无法调用 CC 的校准文档。  用于 BQ78350-R1的 BQStudio 校准工具显示了 CC 偏移和电流增益校准。  首先校准偏移。  技术参考手册可能有一些说明。

    BQ76940评估软件将使用与 BQStudio 相同的接口适配器、但它是单独的软件。 请参阅 BQ76930产品文件夹软件开发部分 https://www.ti.com/product/BQ76930#design-development 或 https://www.ti.com/lit/zip/sluc539 。  EV2400上拉至3.3V、在与 MCU 连接到总线之前断开敏感 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我去过 Bqstudio 软件,但无法获得用于校准 Bq78350芯片的校准算法,我已参考了 Bq78350的技术参考手册 aslo, 但收到的只是它们使用的函数、而不是函数的内容、因此我将如何检查它们在内部为电流偏移使用了什么算法?

    如果您有校准文档、请分享。

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    显然,指导是最低限度的。  没有关于校准 BQ76930电流的文档。  一般情况下:

    设置 CC_CFG 寄存器值。  如果寄存器被复位、则再次设置该值。

    在没有电流的情况下、运行 CC、读取结果并求平均值、只要对您来说很重要、可能需要1秒或更长时间。  将其存储为要从每个读数中减去的偏移量。

    在使用范围内施加中等电流。  读取 CC、使其具有对您而言重要的尽可能多的周期。  平均值、应用偏移并计算增益。

    对每个读数应用偏移、增益和偏移。