主题中讨论的其他器件:、 BQ76940、 BQSTUDIO、 BQ78350-R1、 EV2400、 BQ78350
尊敬的所有人:
我已经构建了基于 Bq76930的20S BMS,但现在问题是校准,有人能不能帮助 了解如何进行校准?
我的负载电流最大值为60A、@ 10A 实际测量电流为某种时间8A 或12A、其中@ 60A 为65或55A。
我的意思是说、从测量值到实际值的电流变化是非线性的。
请求一些帮助解决该问题。
同样、AM 面临温度校准和电芯电压校准问题、请共享校准逻辑。
此外、如果我的负载电流在连续运行4小时后偏离了5-6A、并且我在 BMS 中使用了 MOSFET 作为开关、我还想与大家分享这一点。 实际上、它应该在 OUT 运行过程中保持稳定、但它会随着时间的推移而不断变化、并且可能与实际温度差5-6A、此时谁无法理解为什么呢?
请提供评论或帮助以解决该问题。
我的项目中有用于外部通信的 CAN。
Rohit