Other Parts Discussed in Thread: BQ25504, BQ25505, BQ24210
主题中讨论的其他器件: BQ25505、 BQ24210
您好!
我有四个并联的太阳能电池、电流为5V-40mA (在完全太阳下)。 通常、由于阴影、只有2或3节电池提供能量。 我的电路将需要5V 电压(我将使用 TPS61026DRC)、具有20mA /h 和5个120mA 20s /h 峰值。 白天、太阳能电池将能够采购、但我的存储空间可能会很小。 使用1000mA/h 锂离子电池或500F 超级电容器。 在´m 电路中、我测试了一个具有500F 电容的超级电容器、但充电速度很慢。 我看到 BQ25504可以为锂离子电池超级电容器充电。 我的问题是:1 -它将用可变输入电流为超级电容器或电池充电? 2 -锂离子电池的充电过程与其他充电器类似? 3 -是否有一些特殊设置可用于使用锂离子电池?
谢谢