This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:超级电容器还是锂离子电池?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25504, BQ25505, BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871790/bq25504-supercap-or-liion-battery

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件: BQ25505BQ24210

您好!  

  

我有四个并联的太阳能电池、电流为5V-40mA (在完全太阳下)。 通常、由于阴影、只有2或3节电池提供能量。 我的电路将需要5V 电压(我将使用 TPS61026DRC)、具有20mA /h 和5个120mA 20s /h 峰值。 白天、太阳能电池将能够采购、但我的存储空间可能会很小。 使用1000mA/h 锂离子电池或500F 超级电容器。 在´m 电路中、我测试了一个具有500F 电容的超级电容器、但充电速度很慢。 我看到 BQ25504可以为锂离子电池超级电容器充电。 我的问题是:1 -它将用可变输入电流为超级电容器或电池充电? 2 -锂离子电池的充电过程与其他充电器类似? 3 -是否有一些特殊设置可用于使用锂离子电池?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    BQ255xx 系列器件不具有典型的 CC/CV 充电曲线。 它仅将输入电源传输到电池/超级电容器。 因为大多数太阳能源可以为电池提供极低的功率、这通常远低于电池的终止阈值。 因此、典型的 CC/CV 类型的提供在这里不太重要。

    有关锂离子电池的充电器参数设置、请参阅数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    首先、BQ25504的最大输入电压为3.0V、因此不建议将其用于5V 面板。  您可以使用 BQ25505、最高可达5V。  请记住、这两个转换器都是仅升压转换器、因此它们的输出电压必须设置为高于 MPP 电压。  对于5V 面板、MPP 电压可能为80%*5V =4V、因此最终的恒定电压(CV)点必须高于4V。

    关于超级电容器与锂离子电池充电、大多数超级电容器可在完全放电(0V)后以最大恒定充电电流(CC)充电至 CV。  理想情况下、为了实现最长的使用寿命、锂离子电池将以较低的预充电电流充电、直到特定电压(~2.5-3.0V)、然后再经过最大(快速) CC、再经过 CV、直到充电电流自然降至设定的终止电流。  也就是说、BQ255xx 系列只提供 CV 充电。  CV 是可以接受的原因是,充电器的最大平均输入电流被限制在大约100mA,这将提供 VMPP*100mA*Efficiency /CVmax 的低最大充电电流,例如4*100mA*.9/4.2V = 85mA。 充电电流不能改变、随着面板变暗、充电电流可能会更低。

    锂离子电池(1000mAHr/85mA>10小时)或超级电容器(I =c*dv/dt >85mA*500F*dv/dt )的充电电流有点低(导致充电时间较长)。  如果您不需要为锂离子电池充满电、可以考虑使用 BQ24210线性充电器。  它只能为电池充电至最高 VMPP=4V,但可在4*40mA=160mA 时充电。  您也可以将其用于超级电容器、但它在较低电压下具有较低的预充电电流、因此在电池电压变得足够高之前的充电时间将很长。  仅超级电容器的另一个选项是使用降压或升压转换器(取决于超级电容器输出电压)和运算放大器来实现 MPPT (因此转换器不会拉太多电流并使面板崩溃)、如以下应用手册中所述:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!