主题中讨论的其他器件:PMP8740
您好!
如果我使用二极管重新安装次级 MOSFET (也断开次级 MOSFET)、这是否会影响我的 ZVS 成就?
对于 ZVS、次级 MOSFET 开关是强制性的?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Nidheesh
对拖延答复表示歉意。 无论如何…
SR 被连接、这样它将电流从源极传导到漏极、而不会从漏极传导到源极。 栅极驱动信号使得当电流从源极流向漏极时、MOSFET 被打开、电流流入器件通道而不是体二极管。 MOSFET 关断以防止电流从漏极流向源极。 MOSFET 充当理想二极管、这是最简单的考虑方法。 如果 SR 驱动器与 MOSFET 断开连接(其栅极连接至源极),功率级仍将运行,但损耗更高,因为体二极管的 VF 高于由于通道电阻(RDS_ON*Iout)而导致的压降。
此致
Colin