This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:次级侧 MOSFET 替代产品

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880511/ucc28950-secondary-side-mosfet-replacement

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:PMP8740

您好!

如果我使用二极管重新安装次级 MOSFET (也断开次级 MOSFET)、这是否会影响我的 ZVS 成就?

对于 ZVS、次级 MOSFET 开关是强制性的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘了提一下.. PMP8740板中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nidheesh

    您的问题的简短答案是、不、它不会影响主要大小 ZVS 行为。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您提供信息。

    毫无疑问、在同步整流模式下、由于 MOSFET 在提供栅极时反向偏置、因此它不会沿漏源极方向传导电流?

    我是对的吗? 如果不是、请纠正我的问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nidheesh

    对拖延答复表示歉意。 无论如何…

    SR 被连接、这样它将电流从源极传导到漏极、而不会从漏极传导到源极。 栅极驱动信号使得当电流从源极流向漏极时、MOSFET 被打开、电流流入器件通道而不是体二极管。 MOSFET 关断以防止电流从漏极流向源极。 MOSFET 充当理想二极管、这是最简单的考虑方法。 如果 SR 驱动器与 MOSFET 断开连接(其栅极连接至源极),功率级仍将运行,但损耗更高,因为体二极管的 VF 高于由于通道电阻(RDS_ON*Iout)而导致的压降。  

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    非常好。 感谢您清除我的困惑、并提供了很好的解释。

    此致

    Nidheesh