请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63020 
电路上的 R11未焊接、即未加载。 当输出电压为3.8V 时、更改输入电压并测量输入电流结果:1. 输入电压为3.7V、静态输入电流为272uA、2. 输入电压为4.2V、静态输入电流为242uA、3. 输入电压为5V、静态输入电流为206uA。
我们还执行此测试:如果 PS 引脚短接到 VIN、静态电流会上升到8mA、这证明原始电路的省电模式已正常进入、但它与芯片的标称静态电流(25uA)有很大不同。 请帮助分析此电路中可能存在哪些问题、这些问题可能会导致静态电流在空载期间不下降? 谢谢!