This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:检测电阻器值检查?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897225/bq35100-sense-resistor-value-check

器件型号:BQ35100

8.2.2.5电流感应电阻器选择中的数据表显示"BQ35100器件通过测量与电池串联的小型电阻器上的电压来计算电流。 mΩ 值为100k Ω。 为了最大限度地提高电流测量精度、理想值的计算公式如下:

RSENSE (mΩ)= V (SR)最大/峰值负载电流(mA)
其中 V (SR) MAX = 125mV"   

 

我担心 、我们可能没有足够的压降来使 该芯片正常工作、因为我们在电池 和 通信模块之间有一个降压/升压转换器 来调节我们采样的电流。 我们将以~190mA 的电流从降压/升压及其 Vout 电容器进行80-100ms 的传输。 降压/升压转换器将降低 其连接 到电池的 Vin 输入上的此电流值。  检测电阻上的最小压降对于 BQ35100芯片仍然有效?  mΩ 使用运算放大器来提高 Rsense 电压还是保持100 μ s?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julio、

    我们不需要看到任何幻数、因为正如您所说的、传感器值会发生变化、我们可以对其进行校准。 您期望通过降压/升压器在传感器上看到什么电流?  

    理想情况下、我们希望调整传感器的大小、以便尽可能多地使用 ADC 的整个范围。 此时、我不会在 RSense 中添加运算放大器。 您应该能够正确调整尺寸以进行测量。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric、

    我们看到80mA 至100mA 的峰值电流。 请参见 下图。 0.1欧姆感应 电阻 器届时是否会工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julio、

    振幅应该可以。 在80-100mA 时、监测计将能够准确测量该值。 您提供的图像的问题是持续时间。 负载的长度必须至少为32mSec。  

    在负载下、电池电压至少下降50mV 也很重要

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    感谢您的反馈,它将使用以下电池: https://www.ultralifecorporation.com/ECommerce/product/er34615m/batt-li-socl2dsshr

    负载将从0.15mA 跳转到上图中所示的脉冲。 在50mV 压降下、看起来可以。

    负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    保持外部电路中的电流感测峰值电压和电池谷值电压是否会使 BQ35100算法 正常工作? 他们真正需要做的是在阻抗测量 模式下将 GE (有效)持续时间设置为32ms、以使该方法 正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julio、

    您可以使用电源来仿真监测计。 但是、手动操作将非常困难。 在监测计启动部分期间、在脉冲负载下更改所需的电池电压。 如果它们不会导致中间的压降、则不起作用。

    谢谢、

    Eric Vos