8.2.2.5电流感应电阻器选择中的数据表显示"BQ35100器件通过测量与电池串联的小型电阻器上的电压来计算电流。 mΩ 值为100k Ω。 为了最大限度地提高电流测量精度、理想值的计算公式如下:
RSENSE (mΩ)= V (SR)最大/峰值负载电流(mA)
其中 V (SR) MAX = 125mV"
我担心 、我们可能没有足够的压降来使 该芯片正常工作、因为我们在电池 和 通信模块之间有一个降压/升压转换器 来调节我们采样的电流。 我们将以~190mA 的电流从降压/升压及其 Vout 电容器进行80-100ms 的传输。 降压/升压转换器将降低 其连接 到电池的 Vin 输入上的此电流值。 检测电阻上的最小压降对于 BQ35100芯片仍然有效? mΩ 使用运算放大器来提高 Rsense 电压还是保持100 μ s?