Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
您好!
我正在调试一个传统设计、其中我们将 Ctrl 信号连接到1.8V、VIN - 5V、其余电路遵循您建议的原理图、如下所示。 之前、我在输出端测量0V、但这是由 CTRL 引脚上二极管的反极性引起的、解决该问题后、我将测量 CTRL 引脚上的正确电压。 我不确定是什么导致电压从所需电压降至零。 是否有任何关于可能导致此问题的原因的建议?
谢谢
Ranga
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Sean、
问题是、为什么我可能会看到 DAB_BLD_A 上的电压会从15V - 0V 下降?
我在输出端测量了5V、而不是0V、如前所述、当 Ctrl @ 0V 时。 当我在控制引脚上修复了我们板上二极管方向的误差时。 我在输出15-18V 处测量了高电压、但看到该电压下降、而不是固定在该电压上。
U5是缓冲器电路、是我们传统电路的一部分。
谢谢
Ranga