请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55165-Q1 您好、先生、
我是否可以从您那里了解 到 TPS55165-Q1具有非 Q 级版本?
此外、您能否建议 降压/升压转换器和控制器解决方案满足 输入电压:12V-24V、输出电压:12V@0.5A 的要求?
谢谢你。
Edward
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我是否可以从您那里了解 到 TPS55165-Q1具有非 Q 级版本?
此外、您能否建议 降压/升压转换器和控制器解决方案满足 输入电压:12V-24V、输出电压:12V@0.5A 的要求?
谢谢你。
Edward