This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165-Q1:查询输入电压:12V-24V、输出电压:12V@0.5A 降压/升压解决方案

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55165-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874448/tps55165-q1-inquire-vin-12v-24v-vo-12v-0-5a-buck-boost-solution

器件型号:TPS55165-Q1

您好、先生、

我是否可以从您那里了解 到 TPS55165-Q1具有非 Q 级版本?

此外、您能否建议 降压/升压转换器和控制器解决方案满足 输入电压:12V-24V、输出电压:12V@0.5A 的要求?

谢谢你。

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,先生

    此器件没有非 Q 版本。

    应用是什么?我们将在4月发布新器件。 让我们‘s 通过电子邮件进行讨论。