主题中讨论的其他器件: TPS650861、 TPS6521815、 BOOSTXL-TPS650861、 TPS65912、 TPS65261-1
您好!
我在 新电路板设计中使用的是 XC7K160T-2FBG676I KINTEX FPGA。 客户要求使用 PMIC 而不是多个稳压器。 您能不能建议使用 PMIC。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在 新电路板设计中使用的是 XC7K160T-2FBG676I KINTEX FPGA。 客户要求使用 PMIC 而不是多个稳压器。 您能不能建议使用 PMIC。
ShiftLI、
7K160 (Kintex-7)具有162k 逻辑单元和600 DSP 片。
KU3P (Kintex UltraScale+)具有356k 逻辑单元和1、368 DSP 片。
我们建议使用 TPS650861为 KU3P 供电、因此从逻辑上讲、 TPS650861似乎也可以为 7K160供电。
您可以订购 BOOSTXL-TPS650861和 PMIC 样片、以便对器件进行编程并测试应用的性能。
您好!
请查看随附的功率估算表。
e2e.ti.com/.../0412.NTIS_5F00_XPE_2D00_TI.xlsx
ShiftLI、
根据您的 XPE 文件、我认为您现在有3种选择、正确的答案取决于:(a)输入电压、(b)系统的其余部分、以及(c)您是更喜欢对 PMIC 进行编程还是手动设置输出电压。
例如、下面是一个使用 TPS6521815的电源树:
| TPS6521815电源轨 | 最大直流电流 | 电压 | Xilinx 电源轨名称 | 电流 |
| DCDC1 | 1.8A | 1.0V | VCCINT、VCCBRAM | 1.572.A |
| DCDC2 | 1.8A | 1.0V | MGTAVCC | 1.049A |
| DCDC3 | 1.8A | 1.2V | MGTAVTT | 0.928A |
| DCDC4 | 1.6A | 3.3V | VCCO 3.3V | 42mA* |
| LDO1 | 400mA | 1.8V | Vccaux | 387mA |
|
外部 LDO (EN 由 PMIC 的 GPO1提供) |
任何尺寸 | 1.8V | MGTVCCAUX、VCCADC | 40mA、30mA |
*3.3V 电源可以作为所有 LDO 的输入以提高效率,也可能需要为外围 IC 供电,这会增加该电源轨的电流消耗。
TPS65023的使用方式类似(DCDC1-3提供相同的电源轨)、 但是、对于 MGTVCCAUX、VCCADC、LDO1在1.8V 时提供200mA 的电流、对于 VCCO 3.3V、LDO2在3.3V 时提供200mA 的电流、因为 DEFLDO1/2引脚只允许4个 LDO1/2输出电压选项、1.8V/3.3V 几乎始终是最佳选择。 对于 TPS65023、您需要使用外部稳压器为 VCCAUX 供电。
请告诉我您对这些选项的看法。
您好!
我有两种情况。
案例1:在我的设计中使用 TPS650861。
我将仅使用3个降压转换器和3个 LDO。 而不使用控制器和负载开关。 我是否可以使引脚保持开路/悬空。
案例2:在 我的设计中使用 TPS6521815。
I wil、将使用 DCDC1至 DCDC4和1个 LDO。 我不会使用 DCDC5、DCDC6和负载开关。 我是否可以使引脚保持开路/悬空。
[引用用户="Shiftali N"]
我将仅使用3个降压转换器和3个 LDO。 而不使用控制器和负载开关。 我是否可以使引脚保持开路/悬空。
[/报价]
请参阅 TPS65086x 原理图和布局检查清单(修订版 A)
[引用用户="Shiftali N"]
I wil、将使用 DCDC1至 DCDC4和1个 LDO。 我不会使用 DCDC5、DCDC6和负载开关。 我是否可以使引脚保持开路/悬空。
[/报价]
请参阅 TPS6521815数据表、第93页、 第6.1.2节"不带电池备用电源的应用"
ShiftLI、
TPS65912是一款基于 OTP 的工厂编程 PMIC。 该器件有一些型号(TPS659121、TPS659122、TPS659127)、但如果它们与您的设计在电压和定序方面不完全匹配、则它们将不起作用、并且无法对该 PMIC 进行重新编程。
您选择此器件的动机是什么? PMIC 具有 4个直流/直流转换器和10个 LDO、这听起来就像是为您的系统带来了过度负担。
Brian、
德州仪器 Power 建议用于 Xilinx FPGA。
此外、您还能向我推荐其他可通过硬件配置用于 Kintex-7的 PMIC。 我需要硬件可配置的 PMIC。
应至少具有3个最大输出电流至少为2.5A 的降压稳压器。
对于 TPS65023、降压转换器的最大输出电流为1.7A。 我的内核 VCCINT 电流高达1.65A。 因此、如果您有其他 PMIC 可通过硬件进行配置、请向我推荐
Brian、
请考虑以下情况
1.我需要一个硬件可配置的 PMIC。
具有大约 4个降压稳压器、额定电流约为2.5A 或更高
3. 3个或更多 LDO。
我需要一个与 TPS65023类似 但具有更大电流输出的 PMIC。 TPS65261-1 只有3个降压稳压器。 我还需要 LDO
没有单个硬件可配置 PMIC 可满足您的要求。
您可能需要使用1-2个硬件可配置 PMIC +多个分立式直流/直流转换器和 LDO 来完成您的设计。
如果您想验证以下内容、可以使用参数搜索搜索来搜索所有硬件可配置 PMIC: