This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023:PMIC 建议

Guru**** 2589025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023, TPS650861, TPS6521815, BOOSTXL-TPS650861, TPS65912, TPS65261-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878755/tps65023-pmic-suggestion

器件型号:TPS65023
主题中讨论的其他器件: TPS650861TPS6521815BOOSTXL-TPS650861TPS65912TPS65261-1

您好!

我在 新电路板设计中使用的是 XC7K160T-2FBG676I KINTEX FPGA。 客户要求使用 PMIC 而不是多个稳压器。 您能不能建议使用 PMIC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    您能否为其设计提供 Xilinx 功耗估算器的结果? FPGA 跨越了大量的电流和 IO 电源轨数量、因此很难提出单个解决方案。

    TPS65023和 TPS6521815都是常用的 FPGA 连接 PMIC、因为它们具有灵活性、能够与分立式器件配合使用、但 TPS650861等器件在需要多个高电流轨时可能更合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShiftLI、

    7K160 (Kintex-7)具有162k 逻辑单元和600 DSP 片。

    KU3P (Kintex UltraScale+)具有356k 逻辑单元和1、368 DSP 片。

    我们建议使用 TPS650861为 KU3P 供电、因此从逻辑上讲、 TPS650861似乎也可以为 7K160供电。

    您可以订购 BOOSTXL-TPS650861和 PMIC 样片、以便对器件进行编程并测试应用的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看随附的功率估算表。
    e2e.ti.com/.../0412.NTIS_5F00_XPE_2D00_TI.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShiftLI、

    根据您的 XPE 文件、我认为您现在有3种选择、正确的答案取决于:(a)输入电压、(b)系统的其余部分、以及(c)您是更喜欢对 PMIC 进行编程还是手动设置输出电压。

    • TPS650861 -如果输入电压介于5.6V-21V 之间并且系统的其余部分很复杂、则 TPS650861仍然是一个不错的选择。 您可以使用 DCDC1从更高的输入电压电源生成3.6V 电压、并使用 BUCK3/4/5生成 VCCINT、MGTAVCC、MGTAVTT 轨和 LDO 来生成其余的轨。 DCDC2、BUCK6和 VTTLDO 将被取消使用、但它仍然是一个非常具有成本效益的设计。
    • TPS6521815 -如果输入电压为5V 且系统其余部分相对简单、TPS6521815是一个不错的选择、可使用 BOOSTXL-TPS6521815板进行编程。
    • TPS65023 -如果您想手动执行定序并使用外部电阻分压器设置输出电压、这仍然是一个不错的选择。 要对 TPS6521815或 TPS650861 (用户可编程 DIY PMIC)等 PMIC 进行编程、需要投入一些额外的时间才能开始进行编程

    例如、下面是一个使用 TPS6521815的电源树:

    TPS6521815电源轨 最大直流电流 电压 Xilinx 电源轨名称 电流
    DCDC1 1.8A 1.0V VCCINT、VCCBRAM 1.572.A
    DCDC2 1.8A 1.0V MGTAVCC 1.049A
    DCDC3 1.8A 1.2V MGTAVTT 0.928A
    DCDC4 1.6A 3.3V VCCO 3.3V 42mA*
    LDO1 400mA 1.8V Vccaux 387mA

    外部 LDO

    (EN 由 PMIC 的 GPO1提供)

    任何尺寸 1.8V MGTVCCAUX、VCCADC 40mA、30mA

    *3.3V 电源可以作为所有 LDO 的输入以提高效率,也可能需要为外围 IC 供电,这会增加该电源轨的电流消耗。

    TPS65023的使用方式类似(DCDC1-3提供相同的电源轨)、 但是、对于 MGTVCCAUX、VCCADC、LDO1在1.8V 时提供200mA 的电流、对于 VCCO 3.3V、LDO2在3.3V 时提供200mA 的电流、因为 DEFLDO1/2引脚只允许4个 LDO1/2输出电压选项、1.8V/3.3V 几乎始终是最佳选择。 对于 TPS65023、您需要使用外部稳压器为 VCCAUX 供电。

    请告诉我您对这些选项的看法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有两种情况。

    案例1:在我的设计中使用 TPS650861。

    我将仅使用3个降压转换器和3个 LDO。 而不使用控制器和负载开关。  我是否可以使引脚保持开路/悬空。

    案例2:在 我的设计中使用 TPS6521815。

    I wil、将使用 DCDC1至 DCDC4和1个 LDO。 我不会使用 DCDC5、DCDC6和负载开关。 我是否可以使引脚保持开路/悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Shiftali N"]

    案例1:在 我的设计中使用 TPS650861。

    我将仅使用3个降压转换器和3个 LDO。 而不使用控制器和负载开关。  我是否可以使引脚保持开路/悬空。

    [/报价]

    请参阅 TPS65086x 原理图和布局检查清单(修订版 A)

    [引用用户="Shiftali N"]

    案例2:在  我的设计中使用 TPS6521815。

    I wil、将使用 DCDC1至 DCDC4和1个 LDO。 我不会使用 DCDC5、DCDC6和负载开关。 我是否可以使引脚保持开路/悬空。

    [/报价]

    请参阅 TPS6521815数据表、第93页、 第6.1.2节"不带电池备用电源的应用"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如何使用 TPS65912进行设计。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShiftLI、

    TPS65912是一款基于 OTP 的工厂编程 PMIC。 该器件有一些型号(TPS659121、TPS659122、TPS659127)、但如果它们与您的设计在电压和定序方面不完全匹配、则它们将不起作用、并且无法对该 PMIC 进行重新编程。

    您选择此器件的动机是什么? PMIC 具有 4个直流/直流转换器和10个 LDO、这听起来就像是为您的系统带来了过度负担。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    德州仪器 Power 建议用于 Xilinx FPGA。

    此外、您还能向我推荐其他可通过硬件配置用于 Kintex-7的 PMIC。 我需要硬件可配置的 PMIC。

    应至少具有3个最大输出电流至少为2.5A 的降压稳压器。

    对于 TPS65023、降压转换器的最大输出电流为1.7A。 我的内核 VCCINT 电流高达1.65A。 因此、如果您有其他 PMIC 可通过硬件进行配置、请向我推荐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShiftLI、

    请查看 TPS65261-1 PMIC 器件。 这将满足您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    请考虑以下情况

    1.我需要一个硬件可配置的 PMIC。

    具有大约 4个降压稳压器、额定电流约为2.5A 或更高

    3. 3个或更多 LDO。

    我需要一个与 TPS65023类似 但具有更大电流输出的 PMIC。  TPS65261-1 只有3个降压稳压器。 我还需要 LDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有单个硬件可配置 PMIC 可满足您的要求。

    您可能需要使用1-2个硬件可配置 PMIC +多个分立式直流/直流转换器和 LDO 来完成您的设计。

    如果您想验证以下内容、可以使用参数搜索搜索来搜索所有硬件可配置 PMIC:

    http://www.ti.com/power-management/multi-channel-ics-pmic/products.html#p3284=Hardware%20configurable