请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我使用低于输入规格的器件、但 WEBENCH 无法生成相应的设计。 但是、当 I Iout 设置为3A、然后可以生成设计。 可以帮助解决此问题吗?
此致、
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.