This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3481:无法按我的输入规格生成

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901319/webench-tools-lm3481-couldn-t-generate-by-my-input-spec

器件型号:LM3481

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我使用低于输入规格的器件、但 WEBENCH 无法生成相应的设计。 但是、当 I Iout 设置为3A、然后可以生成设计。  可以帮助解决此问题吗?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我甚至无法使用3A 输出创建设计。 您可以与我分享您执行3A 的链接吗?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    抱歉。 只有1A 的电流可以创建原理图。 但我认为5A 可以使用 LM3481来实现。

    您是否知道为什么 WEBENCH 无法生成原理图?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我还得到了误差。

    设计更新失败。 效率值无效。 它是<= 0或>100%。

    我不确定原因。 我已将问题提交给 Webench 小组并将电子邮件抄送给您。 让我们转到电子邮件进行通信。

    谢谢
    银城