This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61253A:TPS61253A

Guru**** 2514285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61253A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872918/tps61253a-tps61253a

器件型号:TPS61253A

大家好、我已经组装好了几个 TPS31253A 器件。 我测试了5件、所有提供的电压为4.7V、而不是5.0V。 样本之间的偏差为0.02V -从4.70到7.72。 我在0至0.5A 的不同负载下进行了测试、结果相同。

需要帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在消息中发现了两个错误:  

    1:TPS61253A

    4.70至4.72V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katz、

    感谢您选择 TI 的升压转换器产品。

    您可以分享原理图和布局吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图是数据表中的标准配置。 使能连接到开/关开关。

    布局不同、但无法解释稳定的4.7V 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katz、

    电感器饱和电流电平是多少? 请使用 Isat 足够高的电感器、否则电感将降低到低得多的水平、从而影响正常工作。

    您的布局不好。 下图显示了数据表的建议布局。 为电源走线使用宽、短轨道或多边形、以降低寄生电感和电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将按照建议使用0.56uH 2.8A 电感器。 即电感器器件型号: 1285AS-H-R56M=P2

    布局实际上是不同的。 您认为布局可能会改变外部电压吗? 构建新的布局将需要一段时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katz、

    TPS61253A 升压电路的输入电压范围是多少? 请选择足够高的电感器饱和电流。 可以使用公式计算最大输入平均电流:IIN_avg=Vout*Iout_max/Vin_min/Effi。

    例如,如果 Iout_max=1.5A,Vin_min=3V,则最大输入平均电流为5V*1.5A/3V/0.9=2.77A,考虑到电感电流的典型值为20~40%,建议的电感饱和电流应为2.77A*1.2=3.3A。 您可以使用此示例进行检查。

    布局会导致输出电压降低和不准确。 我们已经在 E2E 上遇到了很多类似的问题和帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天、我进行了新的测试、并为我清除了几个要点。

    除了我的样片之外、我还有用于此 TPS61253A 的评估板。 它的工作性能优异、为我提供稳定的5V 电压。我用我的电感器和测试板替换了这个 EVA 板上的电感器。 它的工作效果与以前一样好。 我用示波器脉冲检查了两个样本- EVA 和 my。 它看起来一样、只有脉冲高度的差异。 在我的采样脉冲上 为4.7V、在 EVA 板上为-5V。

    我发现的唯一区别是:我的样品标记为17NI、EVA 板上的 IC 标记为 X7NI。  

    在这方面、我有一个问题-可能会发生我获得4.7V 样片(宣布为可用)而不是4.0V 样片的情况?

    顺便说一下、4.7V 非常稳定、并且保持在所有锂离子电压范围内。 我在4.2V 至3.0V 范围内进行了测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是"不是5.0V"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katz、

     知道这一点很好。  

    您确定使用的样片是 TPS61253A (固定5.0V 版本)、而不是 TPS61255A (固定4.7V 版本)吗? 我将检查我是否可以找到有关这两个标记的信息、并将告知您。

    获得5.0V 稳压输出电压后、您是否尝试将负载电流增大到重负载、输出电压是否仍能稳定在5.0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katz、

    标识为 X7N1的 IC 应在 RTM 之前提供样片。

    17N1在 RTM 之后是示例、如果所有器件都通过了测试。

    请使用标记为17N1的 IC 进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道我有什么。 我刚才知道我订购了 TPS61253A。 如何确定我得到的结果? 可以找到61255A 的标记吗? 我没有找到此器件的数据表。

    在我设计新器件时、这对我非常重要、必须确保我可以使用该器件。 同时、看起来我的器件不正确...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    这正是一个问题-我只知道我点了什么(来自 Mouser)、但不确定我点了什么。 TPS61255无法订购、因此我不能错。 我如何知道自己拥有的产品? 您是否知道在这两个选项上进行什么打印? 这可能是 TI 的错误吗? 或者 Mouser?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katz、

    您现在拥有多少个标记为 X7N1的 IC? 您能否使用 X7N1和17N1 IC 进行更多测试以确认输出电压为4.7V、而不是由于焊接工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    X7N1我在评估板上只有一个。 17N1我在 PCB 上组装了6个、而没有组装的还有少数几个。 我可以尝试用17N1及以上的测试替换 EVM 板上的 X7N1。 EVM 板具有正确的布局。 如果它提供5V 电压-问题是布局。 否则、我会得到错误的 IC。

    今天就可以完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    难以置信! 我将我的样本17N1放在 EVM 板上、得到4.97V! 因此、只有错误的布局会带来如此大的输出电压差异、  

    问题已解决、但我无法解释。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katz、

    很高兴听到这个消息。

    另外、17N1也有可能不会首次焊接在您的电路板上。 您可以重试。 我现在要关闭这个线程。