This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:建议使用外部功率 FET 代替内部功率 FET?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160697/tps65988-external-power-fets-recommended-in-place-of-internal-power-fets

器件型号:TPS65988

我们正在设计您将定义为单板计算机的内容、该计算机将具有2个仅用作接收设备的 USB-C 端口。  我们希望能够通过任一端口为系统供电、因此 TPS65988似乎是一个极具吸引力的选择。  但是、数据表花费了大量时间来讨论分立式外部电源路径、参考原理图(第11节)也显示了作为首选系统路径、这让我想知道内部电源路径上是否存在勘误表。

在 TI TPS65988主页的文档中、我找不到有关为什么我想要或需要使用由 PEXTx 引脚控制的外部 FET 的说明、但我可以理解如何控制负载开关以进行浪涌管理。

我们希望为我们的应用支持5V 到20V 的全范围 USB PD 电压,也许这是集成 FET 可能存在的问题?  第11节中的布局示例原理图显示了仅用于为 TSP65988的 PP_CABLE 输入供电的内部 FET 路径、以及用于主系统电源的外部分立式路径。

TPS65988似乎提供了与建议的外部结构相同的所有特性-电压能力和反向电流保护。

TPS65988 EVM 数据表中的原理图似乎是更笼统的解决方案、但也是较旧的文档(2020年11月)、因此我担心器件数据表中显示的是最新信息(2021年8月)。  但我想先与工厂进行核实、然后再根据这一假设进行确认。

在我们的设计中、面积是一个重要因素、因此如果内部 FET 不是我使用的可靠途径、我需要评估一些 也使用外部电源开关的其他解决方案。

我还一直在努力了解 TPS65988的 DH、DJ 和 DK 版本之间的真正差异。   在纸张上、DH 似乎是要使用的正确版本、但它的可用性远远低于 DJ 和 DK 版本。  我通过比较数据表可以发现的唯一区别是、仅针对 DH 记录了 BC1.2支持。  我们不需要 BC1.2、因此如果这是唯一的功能差异、那么我们是否可以考虑其他版本之一、以确保我们没有可用性问题?

DH、DJ 和 DK 之间的差异是否在某处进行了总结、这将使这种区别更易于理解?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我需要进一步了解这一点、明天我会回来的!

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    对延迟响应深表歉意、TPS65988的内部电源路径可处理高达20V/5A (100W)的拉电流和灌电流。 内部电源路径的设计如下所示(数据表第26页):

    我们在 EVM 中展示了外部灌电流电源路径作为替代选项:

    正如您观察到的、TPS65988有三个主要 ROM 型号:DH、DJ 和 DK。

    DH 型号支持 BC1.2和其他交替模式以及 PD 功能、例如 DisplayPort 和 USB3。 DJ 支持 Thunderbolt3、DK 支持 Thunderbolt4和 USB4。 DJ 和 DK 都支持与 DH 相同的功能、但是、如果您要设计支持 Thunderbolt 的系统、则需要参考相应的 Intel 参考设计。 有关每个型号的具体详细信息、请参阅相应数据表的第一页、了解每个 PD 支持的功能和其他特性。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond、感谢您提供这些信息。

    我只想确保我完全清楚您的说法。

    DJ 和 DK 是 DH 版本的超集。

    DJ 和 DK 让您能够按照 Intel 参考设计支持 Thunderbolt、但仍支持 BC1.2。

    这是一个准确的总结吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    DJ 和 DK 是 DH 版本的较新 ROM 版本、其中包括实施 Thunderbolt 设计的其他功能。  

    让我在内部询问 BC1.2对 DJ 和 DK 的支持、我将在本周结束之前回来讨论!

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    DH 和 DJ 型号可支持 BC1.2充电、而 DK 不支持。

    谢谢、此致、

    林德华