This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:断路器模式

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899365/tps27s100-circuit-breaker-mode

器件型号:TPS27S100

下图所示的培训视频在15:00分讲述了 TI 高侧开关的两种工作模式。  在 TPS27S100中、什么用于启用断路器模式?  

这似乎能够在~20us 内捕获短路情况。  当我使用外部限流器电阻器时、我的电路在170us 内关断;当使用内部限流器时、我的电路在~160us 内关断(ILIM 引脚接地)。  当我的外部限幅器当前设置为820欧姆、电流为3A 时、我会看到3.3A 的方波脉冲。  使用内部限流器时、我看到的方波脉冲为9A。  

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您链接到的图像似乎已损坏。 您有硬链接吗?

     您看到的方波脉冲听起来像是发生了热关断、器件冷却、然后器件再次打开(导致方波)。 不过、这些值看起来有点奇怪、因为在使用外部电流限制的热关断期间、电流应钳位到设定值的50%、而在内部电流限制模式下、电流应设置为5A。 您是否有 TPS27S100连接原理图或信号示波器截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到该视频的硬链接、但它位于 http://www.ti.com/product/TPS27S100/support 中

    下面是一些原理图部分。  

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Web 编辑器与我的上一篇文章不符;它剪掉了我的大部分文本和一幅图像。  

    如果您看不到之前的视频图片、视频的名称是"工业智能高侧开关解决方案"。  

    前一帖子中的示波器截图属于内部限制(ILIM 接地)。  输出连接到电磁阀。

    下面的示波器屏幕截图显示了3A 外部限制和输入端的输入电压。  我的系统的其余部分无法处理3.3A 尖峰、并且正在关闭。  输出连接到电磁阀。

      

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我看到示波器屏幕截图。 实质上、我认为发生的情况是 TPS27S100进入热关断模式。 在3.3A 时、即使这是直流操作(而不 是您看到的~150uS)、结温也不应 比环境温度高77.19C (除非您在热室中运行、否则可能无法达到150C 的最高结温)。 3.3A 与3.0A 是否可能导致上行电源关闭?

    3.0A 电流限制的3.3A 电流限制在精度范围内。 在该电流范围(Ilimit≥1.6A、-40°C < TJ < 25°C)下、您可以查看电流限制的+/- 18%精度范围以及电阻器上的任何容差。 此处的常见策略是查看精度规格和电阻器容差之后最坏情况下的电流限制、并使用该电流限制进行设计。 您的应用的标称电流限制是多少?

    电磁阀上的电感值是多少?

    我将观看培训视频并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天我发表了两篇文章,一篇是11时39分,另一篇是11时47分。  听起来您只看到了11:47。  11:39帖子具有第二个示波器截图和两个原理图段。  

    我的电磁阀具有14欧姆+/-10%的电阻和10mH 的电感。  电磁阀正常工作期间、我看到2.53A 电流、最坏情况下、我看到2.80A 电流。  最坏的情况是通过将162欧姆电阻与电磁阀并联来达到-10%。  

    我同意使用3.3A 脉冲关闭上游电源。  由于数据表的措辞、我希望 TPS27S100能够在不到1us 的时间内检测短路情况。  μs 表的第17页指出"快速跳变响应时间通常小于1 μ s。"  我没有想到外部电流限制会影响短路事件。  因此、我没有设计上游电源来处理该电流量。  我希望培训视频中讨论的断路器模式能让我更接近1us 时间。  我的电源应该能够在几十微秒内处理电流尖峰。  但是、如果 TPS27S100需要处理几百微秒的时间、我将不得不加强电源供应。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    您是否曾尝试在器件已开启且发生短路时测量短路延迟? 这是数据表中的1us 时间规格所指的。 当 EN 引脚被置为有效时、有一个与器件相关的固有接通延迟时间( 在数据表中被指定为 TD (ON))。 您看到的基本上是延迟时间与诊断在器件中稳定所需的时间耦合在一起。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未测量驱动器接通时短路的响应时间。  这不是一个引起我们关注的故障情况、我没有安全的方法(无火花的方法)来执行该测试。  

    您是否能够获得有关断路器模式的详细信息?  TPS27S100是否支持该器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您提供的视频展示了我们智能高侧开关的不同特性。 TPS27S100支持上述的电流钳位功能、遗憾的是不支持断路器模式。