相关人员
此 TT 与"使用 TPS65217x 为 AM335x 供电"应用手册(文档 编号:SLVU551I)相关。
此 TT 上的确切器件型号 为 TPS65217C。 如您所知、上述应用为 PMIC 和 AM335x 组合、电源序列提供了指南。
图6展示了 TPS65217C 和 AM335x 的电源序列。 while
我的客户查看了详细的时序相关参数(STROBE、DLY)、发现 电源轨和 TPS65217C 的其他单个电源轨中没有时序表。
因此、客户希望获得以下两方面的帮助。
Q1) VSYS 和 PWR_EN 之间是否存在最小时序? 数据表中仅规定最长5秒的要求。
Q2) PWR_EN 的压摆率(上升时间)是否会影响内部 LDO 和直流/直流输出?
->对于电路验证、客户在 PWR_EN 上添加了 R-C 时间常数 、并将 VSYS 和 PWR_EN 之间的扩展时间从80us 更改为1.2mS。
->结果:在添加 R-C 时间常数之前 ,LDO 输出急剧上升,但在扩展至1.2mS 之后,部分 LDO 输出在所附的图中具有不同的波形。
->请查看红色框中的波形。 在添加 R-C 时间常数之前、未发生波形。
谢谢你
此致
Mark Kim