Other Parts Discussed in Thread: TPS22971
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22971 尊敬的论坛
我的设计中有一整级联的高侧开关、我在 TPS22971的 PG 输出中遇到了一些困难
现在、我有以下情况:VIN1/2 = 0V (即输入电压尚未启用)、ON (PGOOD9)= 0V (即禁用)、VOUT1/2 (0V85_PL)= 0V (按预期测量)。
在这种情况下、我观察到 PG (ood)斜升至3V3_CON。
由于我在数据表中找不到有关这种情况的提示、请提供建议。
此致、
Peter