This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22971:PG 的行为(良好)

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881350/tps22971-behaviour-of-pg-ood

器件型号:TPS22971

尊敬的论坛

我的设计中有一整级联的高侧开关、我在 TPS22971的 PG 输出中遇到了一些困难

现在、我有以下情况:VIN1/2 = 0V (即输入电压尚未启用)、ON (PGOOD9)= 0V (即禁用)、VOUT1/2 (0V85_PL)= 0V (按预期测量)。
在这种情况下、我观察到 PG (ood)斜升至3V3_CON。

由于我在数据表中找不到有关这种情况的提示、请提供建议。

此致、
Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在这种情况下、当器件未通电时、PG 下拉电路将不会处于活动状态。 由于这是一个开漏输出、因此它要么保持悬空、要么被有源下拉。 由于 VIN 上没有电压、下拉电路无法下拉 PGOOD10节点、电压将浮动至3V3_CON。 施加 VIN 上的电压后、PG 引脚将能够下拉至0V、而不是保持悬空。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius