This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ769x2、BQ76930和 BQ78350在价格和测量精度方面的器件比较

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925, BQ76930, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874388/bq76930-device-comparison-among-bq769x2-bq76930-bq78350-in-price-and-measurement-accuracy

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他部件:BQ76925BQ76942

您好专家、

我的客户希望为8节电池选择一个电池监控器件。 他们以前在更少的电池数量中使用 BQ76925。 您能帮我比较以下器件的精度和成本吗?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、
    对于8节电池、您可以选择 BQ76930 (有效)和 BQ76942 (预览)。

    BQ76942是我们最新的器件、其精度优于 BQ76930。 该信息位于数据表(第1页)中。

    您可以使用1ku 价格获取有关定价的第一个想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在与葡萄牙西门子移动事业部合作、在里斯本市(葡萄牙)实施新的租赁电动自行车。 我们正在开发新的 BMS (10S4P 2.2Ah 锂离子电池)、并且我们非常感兴趣地使用新的 IC 电池监控 器 BQ76942 (我们在以前的版本 bq7693003DBT 上使用过)。

    BQ76942似乎还处于原型设计阶段。 由于这是一个相对较大的项目、在第一年实施了大约4000辆自行车、因此我们需要确保 BQ76942不会停产、或者在不久的将来至少会有一个引脚对引脚兼容版本。  

    我知道这可能是一个困难的问题、但您能否告知我我们是否应该使用 BQ76942继续 BMS 板的项目?

    此致、

    Eduardo Pino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    感谢您关注 BQ76942。 您可以使用 BQ76930或 BQ76942:具体取决于您的计划。

    BQ76942将于今年晚些时候投入生产。