Other Parts Discussed in Thread: BQ76925, BQ76930, BQ76942
主题中讨论的其他部件:BQ76925、 BQ76942
您好专家、
我的客户希望为8节电池选择一个电池监控器件。 他们以前在更少的电池数量中使用 BQ76925。 您能帮我比较以下器件的精度和成本吗?
谢谢
谢尔登
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在与葡萄牙西门子移动事业部合作、在里斯本市(葡萄牙)实施新的租赁电动自行车。 我们正在开发新的 BMS (10S4P 2.2Ah 锂离子电池)、并且我们非常感兴趣地使用新的 IC 电池监控 器 BQ76942 (我们在以前的版本 bq7693003DBT 上使用过)。
BQ76942似乎还处于原型设计阶段。 由于这是一个相对较大的项目、在第一年实施了大约4000辆自行车、因此我们需要确保 BQ76942不会停产、或者在不久的将来至少会有一个引脚对引脚兼容版本。
我知道这可能是一个困难的问题、但您能否告知我我们是否应该使用 BQ76942继续 BMS 板的项目?
此致、
Eduardo Pino