This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63027EVM-870:降压/升压 Vout=5V@2A、输入电压范围为2.7V 至5V

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63027, TPS63027EVM-870
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889740/tps63027evm-870-buck-boost-vout-5v-2a-vin-from-2-7v-to-5v

器件型号:TPS63027EVM-870
主题中讨论的其他器件:TPS63027

从 TPS63027数据表可以得出最大输出电压= 5V、但电流规格不明确。 因此、我们购买 了 TPS63027EVM-870 EV 电路板、并根据以下三次尝试更改反馈电阻器(数据表中的 R1和 R2):

尝试1:R1 = 430kOhm、R2 = 82kOhm;

尝试2:R1 = 1000kOhm、R2 = 180kOhm (此尝试是由于数据表建议使 R2保持在180kOhm 的范围内);

尝试3: r1 = 523千欧、r2 = 100千欧(由 TI 技术支持建议)。  

但是、结果仍然保持不变:在输出中、我们在所有情况下都获得4、8V 电压(在尝试2中、电阻大小调整导致输出电压= 5、2V!)。 此外、在负载为0.5A 时、我们在一个非常慢的斜坡后、在至少1小时内(从一个启动的 Vout = 3.3)获得这个值。

在设置中、我们为电路板提供电源电压(从4.5V 到5.4V)、电路板的输出连接到10欧姆电阻器(如图所示为两个并联的电阻器、但我们也尝试了一个电阻器。 输出电流分别为1A 和0.5A)。 电流值取决于数据表额定范围(由工作台电源测量)、而输出电压由工作台万用表测量。

总之、问题是、通过过慢的斜坡(无论负载如何、最后两个小时)获得比数据表(4、8V)所示的更低的电压。  
那么、在您看来、我们如何解决这个问题呢?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vito:

    如果器件正常运行、输出电压应始终为:

    VOUT = Vref *(1 + R1/R2)

    对于案例1和案例3、这是5V、对于案例2、这是5.2V。 R2值180 kΩ 是轻负载时的效率与输出电压精度之间的折衷、请查看此文章:

    http://www.ti.com/lit/an/slyt469/slyt469.pdf

    通常、开关模式转换器在启动期间具有浪涌电流。 如果您的电源较弱或电源与 EVM 之间具有高阻抗、则输入电压将下降并触发 UVLO、从而关闭器件。 当器件关断时、输入电压恢复并重复该周期、转换器会长时间停留在这些振荡中或恢复。 有关说明,请参阅本文:

    http://www.ti.com/lit/an/slyt730/slyt730.pdf

    查看您的设置、我建议:

    1. 检查您的电源是否已开启电流限制、并使用短而粗的导线将 EVM 连接到电源。  
    2. 尝试在无负载的情况下开启 EVM、以使用默认的 R1和 R2值确认输出电压为5V。
    3. 您将直接测量负载上的输出电压、因此您将电压降包含在导线中。 为您的负载使用粗接和短接线、并测量 EVM 上接头 J5上的输出电压。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vito:

    我们没有听到任何反馈,因此我们假设这可以解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳