主题中讨论的其他器件:TPS63027、
从 TPS63027数据表可以得出最大输出电压= 5V、但电流规格不明确。 因此、我们购买 了 TPS63027EVM-870 EV 电路板、并根据以下三次尝试更改反馈电阻器(数据表中的 R1和 R2):
尝试1:R1 = 430kOhm、R2 = 82kOhm;
尝试2:R1 = 1000kOhm、R2 = 180kOhm (此尝试是由于数据表建议使 R2保持在180kOhm 的范围内);
尝试3: r1 = 523千欧、r2 = 100千欧(由 TI 技术支持建议)。
但是、结果仍然保持不变:在输出中、我们在所有情况下都获得4、8V 电压(在尝试2中、电阻大小调整导致输出电压= 5、2V!)。 此外、在负载为0.5A 时、我们在一个非常慢的斜坡后、在至少1小时内(从一个启动的 Vout = 3.3)获得这个值。
在设置中、我们为电路板提供电源电压(从4.5V 到5.4V)、电路板的输出连接到10欧姆电阻器(如图所示为两个并联的电阻器、但我们也尝试了一个电阻器。 输出电流分别为1A 和0.5A)。 电流值取决于数据表额定范围(由工作台电源测量)、而输出电压由工作台万用表测量。
总之、问题是、通过过慢的斜坡(无论负载如何、最后两个小时)获得比数据表(4、8V)所示的更低的电压。
那么、在您看来、我们如何解决这个问题呢?