主题中讨论的其他器件: TPS92641
您好!
我的应用需要非常短的导通和关断时间(理想情况下小于20us)、但也需要非常低的 LED 纹波电流(4A LED 电流时小于30mA)。
为了获得如此低的纹波、我认为我需要使用输出电容器。 但是、这会导致使用分流 MOSFET 进行 PWM 调光时出现问题。
是否有人提出了一些建议?
谢谢、
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
这取决于分流 FET 调光频率。 当分流 FET 调光时、可能会有一个输出电容器、它会成为分流 FET 的开关损耗。 它还会在电容器充电时导致导通延迟。 电感器值越大、所需电容越小、电流纹波就越低。 另一种选择是使用具有较低电感值的标准 PWM。 开通时间为 V = L *(di/dt)、其中 V = Vin - Vled。 关断公式与 V = Vled 的公式相同。 如果这是您的低输出电压应用、则关断时间将比开启时间更长。
您的 PWM 频率是多少? 输出电压? 输出电流范围? 输入电压?
此致、
您好、Irwin、
我的客户端尚未指定 PWM 频率、但类似产品的早期版本可在频率大于10kHz 且开通时间小于10us 的情况下进行切换。 我希望几 kHz 的开关频率是可以的。
设计规格如下:
可编程电流范围:250mA 至4A
LED 电压范围:1.5V 至6.5V (效率为90%、占空比范围为6.6%至30%)
输入电压:24V±5%
最大开启/关闭时间需要< 20us 左右。
由于 LM3409的最短导通时间为210nS、因此我的 PWM 频率将限制为< 300kHz 左右。
谢谢、
David