This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:具有输出电容器的分流 MOSFET PWM

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899632/lm3409-shunt-mosfet-pwm-with-output-capacitor

器件型号:LM3409
主题中讨论的其他器件: TPS92641

您好!

我的应用需要非常短的导通和关断时间(理想情况下小于20us)、但也需要非常低的 LED 纹波电流(4A LED 电流时小于30mA)。

为了获得如此低的纹波、我认为我需要使用输出电容器。  但是、这会导致使用分流 MOSFET 进行 PWM 调光时出现问题。

是否有人提出了一些建议?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这取决于分流 FET 调光频率。  当分流 FET 调光时、可能会有一个输出电容器、它会成为分流 FET 的开关损耗。  它还会在电容器充电时导致导通延迟。  电感器值越大、所需电容越小、电流纹波就越低。  另一种选择是使用具有较低电感值的标准 PWM。  开通时间为 V = L *(di/dt)、其中 V = Vin - Vled。  关断公式与 V = Vled 的公式相同。  如果这是您的低输出电压应用、则关断时间将比开启时间更长。

    您的 PWM 频率是多少?  输出电压?  输出电流范围?  输入电压?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我的客户端尚未指定 PWM 频率、但类似产品的早期版本可在频率大于10kHz 且开通时间小于10us 的情况下进行切换。  我希望几 kHz 的开关频率是可以的。

    设计规格如下:

    可编程电流范围:250mA 至4A

    LED 电压范围:1.5V 至6.5V (效率为90%、占空比范围为6.6%至30%)

    输入电压:24V±5%

    最大开启/关闭时间需要< 20us 左右。

    由于 LM3409的最短导通时间为210nS、因此我的 PWM 频率将限制为< 300kHz 左右。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我看不到 LM3409在低输出电压下的效率达到90%。  当 Vout 接近 Vin 时、该部件变得高效。  同步器件对此更有意义、但我们拥有的 TPS92641器件在低侧具有电流感应功能。  您提到了与 LM3409同步、因为它是以 Vin 为基准的 P 沟道驱动器、因此栅极驱动电路变得更加复杂。  我还没有看到一个简单的解决方案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我将在设计过程中努力为二极管替代 MOSFET 提供合适的驱动器、并查看我可以提供的驱动器。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、