This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:典型电路的 DOUT

Guru**** 2811595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880872/lm5180-dout-at-typical-circuit

器件型号:LM5180

您好,  

对于输出二极管(如 DOUT),我们是否需要它?

它的用途是什么?

我假定它是为了防止过压,但我们需要注意这样的情况吗?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、 这是为了防止输出上出现过压。 通常情况下、除非您具有非常瞬态的负载电流、否则您不需要对其进行过多的关注。 您可以参阅 EVM 指南上的图12和13:

    www.ti.com/.../snvu609a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    感谢您的支持!  我明白了。

    此致、

    本志本